ルネサス
19.2.5 同期通信機能(イベントフラグ) 以下に,RI600PXが同期通信機能(イベントフラグ)として提供しているサービス・コールの一覧を示します。 表19−9 同期通信機能(イベントフラグ) サービス・コール名 機能概要 発行有効範囲 cre_flg イベントフラグの生成 タスク acre_flg イベントフラグの生成(ID番号自動割付け) タスク del_flg イベントフラグの削除 タスク set_flg ビット・パターンのセット タスク iset_flg ビット・パターンのセット 非タスク clr_flg ビット・パターンのクリア タスク iclr_flg ビット・パターンのクリア 非タスク wai_flg ビット・パターンのチェック タスク pol_flg ビット・パターンのチェック(ポーリング) タスク ipol_flg ビット・パターンのチェック(ポーリング) 非タスク twai_flg ビット・パターンのチェック(タイムアウト付き) タスク ref_flg イベントフラグ詳細情報の参照 タスク iref_flg イベントフラグ詳細情報の参照 非タスク