ref_mpf

iref_mpf

概要

固定長メモリ・プール詳細情報の参照

C言語形式

 ER      ref_mpf ( ID mpfid, T_RMPF *pk_rmpf );
 ER      iref_mpf ( ID mpfid, T_RMPF *pk_rmpf );
パラメータ

I/O

パラメータ

説明

I

 ID      mpfid;
固定長メモリ・プールのID

O

 T_RMPF  *pk_rmpf;
固定長メモリ・プール詳細情報を格納する領域へのポインタ



【 固定長メモリ・プール詳細情報T_RMPFの構造 】

 typedef struct  t_rmpf {
         ID      wtskid;         /*待ちタスクの有無*/
         UINT    fblkcnt;        /*空きメモリ・ブロックの総数*/
  } T_RMPF;


機能

mpfidで指定された固定長メモリ・プールの固定長メモリ・プール詳細情報(待ちタスクの有無,空き固定長メモリ・ブロックの総数など)をpk_rmpfで指定された領域に格納します。

- wtskid
固定長メモリ・プールの待ちキューにタスクがキューイングされているか否かが格納されます。

TSK_NONE: 待ちキューにタスクはキューイングされていない

その他: 待ちキューの先頭にキューイングされているタスクのID

- fblkcnt
空きメモリ・ブロックの総数が格納されます。

戻り値

マクロ

数値

意味

E_OK

0

正常終了

E_PAR

-17

パラメータ・エラー

- pk_rmpf == NULL

E_ID

-18

不正ID番号

- mpfid≦0

- mpfid > VTMAX_MPF

E_CTX

-25

コンテキスト・エラー

- CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。

- 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。

備考 タスクからiref_mpfを発行した場合,および非タスクからref_mpfを発行した場合,コンテキスト・エラーは検出されず,システムの正常な動作は保証されません。

E_MACV

-26

メモリ・アクセス違反(ref_mpfのみ)

- 呼び出しタスクからのpk_rmpfが示す領域に対するオペランド・ライト・アクセス許可がない。

E_NOEXS

-42

オブジェクト未生成

- mpfidの固定長メモリ・プールが存在しない。