19.2.11 メモリ・プール管理機能(可変長メモリ・プール)

以下に,RI600PXがメモリ・プール管理機能(可変長メモリ・プール)として提供しているサービス・コールの一覧を示します。

表19−15  メモリ・プール管理機能(可変長メモリ・プール)

サービス・コール名

機能概要

発行有効範囲

可変長メモリ・プールの生成

タスク

可変長メモリ・プールの生成(ID番号自動割付け)

タスク

可変長メモリ・プールの削除

タスク

可変長メモリ・ブロックの獲得

タスク

可変長メモリ・ブロックの獲得(ポーリング)

タスク

可変長メモリ・ブロックの獲得(ポーリング)

非タスク

可変長メモリ・ブロックの獲得(タイムアウト付き)

タスク

可変長メモリ・ブロックの返却

タスク

可変長メモリ・プール情詳細報の参照

タスク

可変長メモリ・プール詳細情報の参照

非タスク