twai_sem

概要

資源の獲得(タイムアウト付き)

C言語形式

 ER      twai_sem ( ID semid, TMO tmout );
パラメータ

I/O

パラメータ

説明

I

 ID      semid;
セマフォのID

I

 TMO     tmout;
待ち時間(単位:ミリ秒)

TMO_FEVR: 永久待ち

TMO_POL: ポーリング

数値: 待ち時間



機能

semidで指定されたセマフォから資源を獲得(セマフォ・カウンタから1を減算)します。

ただし,本サービス・コールを発行した際,対象セマフォから資源を獲得することができなかった(空き資源が存在しなかった)場合には,資源の獲得は行わず,自タスクを対象セマフォの待ちキューにキューイングしたのち,RUNNING状態からタイムアウト付きのWAITING状態(資源獲得待ち状態)へと遷移させます。

なお,資源獲得待ち状態の解除は,以下の場合に行われます。

 
資源獲得待ち状態の解除操作

戻り値

sig_semの発行により,対象セマフォに資源が返却された。

E_OK

isig_semの発行により,対象セマフォに資源が返却された。

E_OK

rel_waiの発行により,待ち状態を強制的に解除された。

E_RLWAI

irel_waiの発行により,待ち状態を強制的に解除された。

E_RLWAI

tmoutで指定された待ち時間が経過した。

E_TMOUT



備考1 自タスクを対象セマフォの待ちキューにキューイングする際のキューイング方式は,コンフィギュレーション時に定義された順(FIFO順または現在優先度順)に行われます。

備考2 待ち時間tmoutにTMO_FEVRが指定された際には“wai_semと同等の処理”を,TMO_POLが指定された際には“pol_semと同等の処理”を実行します。

戻り値

マクロ

数値

意味

E_OK

0

正常終了

E_PAR

-17

パラメータ・エラー

- tmout<-1

- tmout>(0x7FFFFFFF - TIC_NUME)/TIC_DENO

E_ID

-18

不正ID番号

- semid≦0

- semid>VTMAX_SEM

E_CTX

-25

コンテキスト・エラー

- 非タスクから本サービス・コールを発行した。

- CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。

- ディスパッチ禁止状態から本サービス・コールを発行した。

- 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。

E_RLWAI

-49

待ち状態の強制解除

- rel_waiまたはirel_waiの発行により,待ち状態を強制的に解除された。

E_TMOUT

-50

待ち時間が経過した,またはポーリング失敗