ルネサス
18.2.3 同期通信機能(セマフォ) 以下に,RI600V4が同期通信機能(セマフォ)として提供しているサービス・コールの一覧を示します。 表18−5 同期通信機能(セマフォ) サービス・コール名 機能概要 発行有効範囲 wai_sem 資源の獲得 タスク pol_sem 資源の獲得(ポーリング) タスク ipol_sem 資源の獲得(ポーリング) 非タスク twai_sem 資源の獲得(タイムアウト付き) タスク sig_sem 資源の返却 タスク isig_sem 資源の返却 非タスク ref_sem セマフォ詳細情報の参照 タスク iref_sem セマフォ詳細情報の参照 非タスク