sig_sem

isig_sem

概要

資源の返却

C言語形式

 ER      sig_sem ( ID semid );
 ER      isig_sem ( ID semid );
パラメータ

I/O

パラメータ

説明

I

 ID      semid;
セマフォのID



機能

semidで指定されたセマフォに資源を返却(セマフォ・カウンタに1を加算)します。

ただし,本サービス・コールを発行した際,対象セマフォの待ちキューにタスクがキューイングされていた場合には,資源の返却(セマフォ・カウンタの加算処理)は行わず,該当タスク(待ちキューの先頭タスク)に資源を渡します。これにより,該当タスクは,待ちキューから外れ,WAITING状態(資源獲得待ち状態)からREADY状態へ,またはWAITING-SUSPENDED状態からSUSPENDED状態へと遷移します。

備考 RI600V4では,セマフォの資源数として取り得る最大値(最大資源数(max_count))をコンフィギュレーション時に定義させています。このため,本サービス・コールでは,資源数が最大資源数を超える場合には,資源の返却(セマフォ・カウンタの加算処理)は行わず,戻り値としてE_QOVRを返します。

戻り値

マクロ

数値

意味

E_OK

0

正常終了

E_ID

-18

不正ID番号

- semid≦0

- semid>VTMAX_SEM

E_CTX

-25

コンテキスト・エラー

- CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。

- タスクからisig_semを発行した。

- 非タスクからsig_semを発行した。

- 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。

E_QOVR

-43

キューイング・オーバフロー

- 資源数が最大資源数(max_count)を超えた。