SoftwareTraceEventInfo


ソフトウェア・トレース・イベント情報(debugger.SoftwareTrace.Information関数の戻り値)を保持します。【RH850】

[型]

class SoftwareTraceEventInfo:
        Enable = False
        DBCP = False
        DBTAG = False
        DBPUSH = False
        PC = False

[変数]

変数

説明

Enable

ソフトウェア・トレースが有効かどうかが格納されます。

True :有効

False :無効(デフォルト)

DBCP

DBCPの結果を取得するかどうかを指定します。

True :DBCPの結果を取得します。

False :DBCPの結果を取得しません(デフォルト)。

DBTAG

DBTAGの結果を取得するかどうかを指定します。

True :DBTAGの結果を取得します。

False :DBTAGの結果を取得しません(デフォルト)。

DBPUSH

DBPUSHの結果を取得するかどうかを指定します。

True :DBPUSHの結果を取得します。

False :DBPUSHの結果を取得しません(デフォルト)。

PC

プログラム・カウンタの値を取得するかどうかを指定します。

True :プログラム・カウンタの値を取得します。

False :プログラム・カウンタの値を取得しません(デフォルト)。

[詳細説明]

-

SoftwareTraceEventInfoはclass形式になっており,debugger.SoftwareTrace.Information関数を実行した場合に戻り値として渡されます。