消費電流データの情報(debugger.CurrentConsumption.Get関数の戻り値)を保持します。【RL78/G13】【シミュレータ】
CurrentConsumptionInfoはclass形式になっており,debugger.CurrentConsumption.Get関数を実行した場合に戻り値として渡されます。 |
>>>ci = debugger.CurrentConsumption.Get() Max = 120.20, Average = 30.20 >>>print ci.Max 120.20 >>>print ci.Count 3020 >>> |