ビルド・モード設定 ダイアログ


ビルド・モードの追加と削除,および現在のビルド・モードの一括設定を行います。

図 A.35

ビルド・モード設定 ダイアログ

 

ここでは,以下の項目について説明します。

[オープン方法]

-

[ビルド]メニュー→[ビルド・モードの設定...]を選択

[各エリアの説明]

(1)

[変更後のビルド・モード]エリア

[ビルド・モードの一覧]エリアで選択しているビルド・モードを表示します。

(a)

ボタン

すべてに適用

表示しているビルド・モードを現在開いているプロジェクトのメイン・プロジェクト,およびすべてのサブプロジェクトに設定します。

(2)

[ビルド・モードの一覧]エリア

現在開いているプロジェクト(メイン・プロジェクト,およびサブプロジェクト)に存在するすべてのビルド・モードを一覧表示します。

デフォルトでは,すべてのプロジェクトの現在のビルド・モードが一致している場合は,そのビルド・モードを選択します。

一致していない場合は,“DefaultBuild”を選択します。

一部のメイン・プロジェクト,およびサブプロジェクトのみに存在するビルド・モードには,“*”を付加します。

なお,ビルド・モードには,あらかじめ“DefaultBuild”が用意されており,常に先頭に表示します。

(a)

ボタン

複製...

選択しているビルド・モードを複製します。

文字列入力 ダイアログがオープンし,入力した名前でビルド・モードを複製し,現在開いているプロジェクトのメイン・プロジェクト,およびすべてのサブプロジェクトに追加します。

なお,“*”を付加しているビルド・モードを複製する場合,そのビルド・モードがメイン・プロジェクト,およびサブプロジェクトに存在しなければ,DefaultBuildを複製します。

登録可能なビルド・モード数は,20個までです。

削除

選択しているビルド・モードを削除します。

ただし,DefaultBuildを削除することはできません。

なお,現在設定中のビルド・モードを削除した場合は,“DefaultBuild”が設定されます。

名前の変更...

選択しているビルド・モードの名前を変更します。

文字列入力 ダイアログがオープンし,入力した名前でビルド・モードの名前を変更します。

注意

ビルド・モードを複製,およびビルド・モードの名前を変更する場合,すでに存在するビルド・モードと同名の名前を使用することはできません。

備考 1.

ビルド・モード名として指定可能な文字数は127文字までです。
入力内容が正しくない場合,以下のメッセージをツールチップ表示します。

メッセージ

説明

同名のビルド・モードがすでに存在します。

同名のビルド・モードがすでに存在します。

127文字を越える文字を指定できません。

長い名前(128文字以上)のビルド・モードを指定しました。

ビルド・モード名が不正です。文字(\, /, :, *, ?, ", <, >, |)は使用できません。

不正なビルド・モード名を指定しました。

ビルド・モード名のフォルダを作成するため,文字(\, /, :, *, ?, ", <, >, |)は使用できません。

備考 2.

登録可能なビルド・モード数は,20個までです。
入力内容が正しくない場合,以下のメッセージをツールチップ表示します。

メッセージ

説明

1つのプロジェクト/サブプロジェクトに設定できるビルド・モード数は,20個までです。

登録するビルド・モード数が20個を越えました。

[機能ボタン]

ボタン

機能

閉じる

本ダイアログをクローズします。

ヘルプ

本ダイアログのヘルプを表示します。