ユーザ設定 ダイアログの[ツールバー]タブにおいて,[キーボード...]ボタンをクリック  | 
[分類]で選択されているカテゴリに属するコマンド名とそのアイコン(存在する場合のみ)を一覧表示します。
[分類]で“(すべてのコマンド)”を選択している場合は,CS+が提供するすべてのコマンド名とそのアイコン(存在する場合のみ)を表示します。
現在,[コマンド]で選択されているコマンドに割り当てられているショートカット・キーをデフォルトで表示します(キーの割り当てがない場合は“なし”を表示)。
割り当てるショートカット・キーを変更する場合は,以下のドロップダウン・リストの中から任意のキーを選択したのち,[割り当て]ボタンをクリックします。
[割り当てられているコマンド]には,現在,[キーの指定]エリアで選択されているショートカット・キーに割り当てられているコマンド名を表示します(キーの割り当てがない場合は“なし”を表示)。
現在,[コマンド]で選択されているコマンドの機能説明をポップアップ表示します。
| 
 現在,[コマンド]で選択されているコマンドに対し,[キーの指定]エリアで選択されているキーをショートカット・キーとして割り当てます。 ただし,[キーの指定]エリアで選択されているキーが,他のコマンドのキーとしてすでに割り当てられている場合は,本ボタンは無効となります。  | 
|
| 
 現在,[コマンド]で選択されているコマンドに割り当てられているショートカット・キーの割り当てを解除します([キーの指定]エリアのドロップダウン・リストでは“なし”が表示されます)。  | 
|