流用元のプロジェクトの構成ファイル(ソース・ファイルなど)を,作成するプロジェクトのビルド・ツール用にコンバートする際の設定を行います。
注意  | 本ダイアログは,流用元のプロジェクトのビルド・ツールがCA78K0R,作成するプロジェクトのビルド・ツールがCC-RLの場合のみ表示します。  | 
 
 
ここでは,以下の項目について説明します。
[オープン方法]
-  | プロジェクト作成 ダイアログにおいて,流用元のプロジェクトのビルド・ツールにCA78K0R,作成するプロジェクトのビルド・ツールにCC-RLを設定し,[作成]ボタンをクリック  | 
 
注意  | プロジェクト作成 ダイアログにおいて,[プロジェクト・フォルダ以下の構成ファイルをコピーして流用する]をチェックしている場合は,本ダイアログをオープンすることはできません。  | 
 
[各エリアの説明]
プロジェクト作成時に,ソース・コンバートを実行するかどうかを選択します。
-  | [はい]を選択した場合												:	ソース・コンバートを実行します。  | 
 
-  | [いいえ]を選択した場合												:	ソース・コンバートを実行しません。  | 
 
流用元のプロジェクトのバックアップに関する設定を行います。
(a)  | [コンバート前のプロジェクト構成ファイルをまとめてバックアップする]  | 
 
流用元のプロジェクトのソース・ファイル,およびプロジェクト一式をバックして保存する場合,このチェック・ボックスを選択します。
流用元のプロジェクトのソース・ファイル,およびプロジェクト一式の保存先を指定します。
絶対パスで直接入力,または[参照...]ボタンをクリックし,フォルダの参照 ダイアログにおいて選択します。
デフォルトでは,“作成中のプロジェクトのプロジェクト・フォルダ_backup”を表示します。すでに同名のフォルダが存在する場合は,フォルダ名に数字(2,3,…,100)が付加されます。
なお,この項目は,[コンバート前のプロジェクト構成ファイルをまとめてバックアップする]をチェックしている場合のみ有効となります。
| 
 
参照... 
 | 
 
フォルダの参照 ダイアログをオープンします。 
フォルダを選択すると,テキスト・ボックスにパスを表示します。 
 | 
 
備考 1.  | [場所]で指定可能な文字数は,247文字までです。入力内容が正しくない場合,以下のメッセージがツールチップ表示されます。  | 
 
| 
 | 
 | 
| 
 
フォルダ名が長すぎます。247文字以内にしてください。 
 | 
 
フォルダ名が247文字を越えています。 
 | 
| 
 
フォルダ名が不正です。文字(:, *, ?, ", <, >, |)は使用できません。 
 | 
 
不正なパスを含むフォルダ名が指定されました。ファイル名,およびフォルダ名に文字(:, *, ?, ", <, >, |)は使用できません。 
 | 
| 
 
流用元プロジェクト・フォルダ以下のフォルダは指定できません。 
 | 
 
流用元プロジェクト・フォルダ以下のフォルダが指定されました。 
 | 
 
備考 2.  | パス名を表示しきれない場合は, 
 が表示されます。  
 にマウス・カーソルをあわせると,絶対パスをポップアップ表示します。  | 
 
[機能ボタン]
| 
 | 
 | 
| 
 
OK 
 | 
 
本ダイアログをクローズし,設定した条件でプロジェクトを変換します。 
 | 
| 
 
キャンセル 
 | 
 
設定した条件を破棄し,本ダイアログをクローズします。 
 | 
| 
 
ヘルプ 
 | 
 
本ダイアログのヘルプを表示します。 
 |