変数一覧 パネル上の変数をウォッチ パネル(ウォッチ1)のウォッチ式として登録することができます。
操作は,対象となる変数の行(複数行選択可)をウォッチ パネル(ウォッチ1)へ直接ドラッグ・アンド・ドロップすることで行います。
注意 1. | この操作は,デバッグ・ツールと接続時のみ行うことができます。 |
注意 2. | [合計値]の行に対してこの操作は無効です。 |
備考 | 対象となる変数の種別により,ウォッチ パネル上に登録されるウォッチ式の名称は次のように異なります。 |
- | ファイル内スタティック変数 : “ファイル名#変数名” |
- | 関数内スタティック変数 : “ファイル名#関数名#変数名” |