ルネサス
ここでは,本ビルド・ツールが持つビルド高速化の機能について説明します。
ビルド高速化の機能には,次の種類があります。
一括ビルド
1回のビルド・コマンド呼び出しで複数のファイルを一括で渡します。
一括ビルドの詳細については,「2.2.1 一括ビルドを行う」を参照してください。
パラレル・ビルド
複数のビルド・コマンドを並列に実行します。
パラレル・ビルドの詳細については,「2.2.2 パラレル・ビルド(並列ビルド)を行う」を参照してください。