ルネサス
コンパイル・フェーズに対するオプションを設定するには,プロジェクト・ツリーでビルド・ツール・ノードを選択し,プロパティ パネルの[コンパイル・オプション]タブを選択してください。
タブ上で各プロパティを設定することにより,対応するコンパイル・オプションを設定することができます。
図 2.19
プロパティ パネル:[コンパイル・オプション]タブ
備考
よく使うオプションについては,[共通オプション]タブの[よく使うオプション(コンパイル)]カテゴリにまとめられています。