ルネサス
アセンブル・フェーズに対するオプションを設定するには,プロジェクト・ツリーでビルド・ツール・ノードを選択し,プロパティ パネルの[アセンブル・オプション]タブを選択してください。
タブ上で各プロパティを設定することにより,対応するアセンブル・オプションを設定することができます。
図 2.29
プロパティ パネル:[アセンブル・オプション]タブ
備考
よく使うオプションについては,[共通オプション]タブの[よく使うオプション(アセンブル)]カテゴリにまとめられています。