ルネサス
R_CSIHm_Master_Send
マスタモードでデータ送信を行います。
備考 1.
本API関数では,引数tx_bufで指定されたバッファから2バイト単位のマスタ送信を引数tx_numで指定された回数だけ繰り返し行います。
備考 2.
本API関数の呼び出し以前にR_CSIHm_Startを呼び出す必要があります。
[指定形式]
#include "r_cg_macrodriver.h"
MD_STATUS R_CSIHm_Master_Send ( const uint16_t * tx_buf, uint16_t tx_num, uint32_t chip_Id );
備考
mは,チャネル番号を意味します。
[引数]
I/O
引数
説明
I
const uint16_t * tx_buf;
送信するデータを格納したバッファへのポインタ
uint16_t tx_num;
送信するデータの総数
uint32_t chip_Id;
チップセレクトの指定
[[戻り値]
マクロ
MD_OK
正常終了
MD_ARGERROR
引数の指定が不正