R_CSIHm_Slave_Send


スレーブモードでデータ送信を行います。

備考 1.

本API関数では,引数tx_bufで指定されたバッファから2バイト単位の送信を引数tx_numで指定された回数だけ繰り返し行います。

備考 2.

本API関数の呼び出し以前に,R_CSIHm_Startを呼び出す必要があります。

[指定形式]

MD_STATUS    r_CSIHm_Slave_Send ( const uint16_t * tx_buf, uint16_t tx_num);

備考

mは,チャネル番号を意味します。

[引数]

I/O

引数

説明

I

const uint16_t * tx_buf;

送信するデータを格納するバッファへのポインタ

O

uint16_t tx_num;

送信するデータの総数

[戻り値]

マクロ

説明

MD_OK

正常終了

MD_ARGERROR

引数の指定が不正