ルネサス
R_TAUBn_Channelm_Get_PulseWidth
タイマのパルス幅を測定します。
[指定形式]
#include "r_cg_macrodriver.h"
void R_TAUBn_Channelm_Get_PulseWidth ( uint32_t * width );
備考
nはユニット番号,mはチャネル番号を意味します。
[引数]
I/O
引数
説明
O
uint32_t * width;
パルス幅を格納する領域へのポインタ
[戻り値]
なし