3.2.14 タイマ・アレイ・ユニットB

以下に,コード生成がタイマ・アレイ・ユニットB用として出力するAPI関数の一覧を示します。

表 3.14

タイマ・アレイ・ユニットB用API関数

API関数名

機能概要

R_TAUBn_Create

タイマ・アレイ・ユニットBnを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_TAUBn_Create_UserInit

タイマ・アレイ・ユニットBnに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

r_taubn_channelm_interrupt

タイマ割り込みの発生に伴う処理を行います。

R_TAUBn_Channelm_Start

タイマのカウントを開始します。

R_TAUBn_Channelm_Stop

タイマのカウントを停止します。

R_TAUBn_Channelm_Get_PulseWidth

タイマのパルス幅を測定します。