3.2.15 タイマ・アレイ・ユニットD

以下に,コード生成がタイマ・アレイ・ユニットD用として出力するAPI関数の一覧を示します。

表 3.15

タイマ・アレイ・ユニットD用API関数

API関数名

機能概要

R_TAUDn_Create

タイマ・アレイ・ユニットDnを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_TAUDn_Create_UserInit

タイマ・アレイ・ユニットDnに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

r_taudn_channelm_interrupt

タイマ割り込みの発生に伴う処理を行います。

R_TAUDn_Channelm_Start

タイマのカウントを開始します。

R_TAUDn_Channelm_Stop

タイマのカウントを停止します。

R_TAUDn_Channelm_Get_PulseWidth

タイマのパルス幅を測定します。