ルネサス
R_12DAn_Set_ConversionValue
ANOn端子に出力するアナログ電圧値を設定します。
[指定形式]
#include "r_cg_macrodriver.h"
void R_12DAn_Set_ConversionValue ( uint16_t reg_value );
備考
nは,チャネル番号を意味します。
[引数]
I/O
引数
説明
I
uint16_t reg_value;
D/A変換値
[戻り値]
なし