3.2.48 12ビットD/Aコンバータ

以下に,コード生成がD/Aコンバータ用として出力するAPI関数の一覧を示します。

表 3.48

D/Aコンバータ用API関数

API関数名

機能概要

R_12DA_Create

12ビットD/Aコンバータを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_12DA_Create_UserInit

12ビットD/Aコンバータに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

R_12DAn_Start

D/A変換を開始します。

R_12DAn_Stop

D/A変換を終了します。

R_12DAn_Set_ConversionValue

ANOn端子に出力するアナログ電圧値を設定します。

R_12DA_Set_PowerOff

D/Aコンバータに対するクロック供給を停止します。