ルネサス
以下に,コード生成がオペアンプ&アナログスイッチ用として出力するAPI関数の一覧を示します。
表 3.49
オペアンプ&アナログスイッチ用API関数
API関数名
機能概要
R_AMPANSW_Create
オペアンプ&アナログスイッチを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。
R_AMPANSW_Create_UserInit
オペアンプ&アナログスイッチに関するユーザ独自の初期化処理を行います。
R_OPAMPm_Set_ReferenceCircuitOn
ユニットmのオペアンプ・リファレンス電流回路を動作許可します。
R_OPAMPm_Set_ReferenceCircuitOff
ユニットmのオペアンプ・リファレンス電流回路を停止します。
R_OPAMPm_Start
ユニットmのオペアンプを動作します。
R_OPAMPm_Stop
ユニットmのオペアンプを停止します。
R_ANSW_ChargePumpm_On
ユニットmのアナログスイッチ回路を動作します。
R_ANSW_ChargePumpm_Off
ユニットmのアナログスイッチ回路を停止します。