EXLVD端子電圧検出割り込みINTLVDEXLVDの発生に伴う処理を行います。
備考 | 本API関数は,EXLVD端子電圧検出割り込みINTLVDEXLVDに対応した割り込み処理として呼び出されます。 |
[指定形式]
CA78K0Rコンパイラの場合
__interrupt static void r_lvd_exlvdinterrupt ( void );
|
CC-RLコンパイラの場合
static void __near r_lvd_exlvdinterrupt ( void );
|
[引数]
なし
[戻り値]
なし