ルネサス
r_lvi_interrupt
電圧検出割り込みINTLVIの発生に伴う処理を行います。
備考
本API関数は,電圧検出割り込みINTLVIに対応した割り込み処理として呼び出されます。
[指定形式]
CA78K0Rコンパイラの場合
__interrupt static void r_lvi_interrupt ( void );
CC-RLコンパイラの場合
static void __near r_lvi_interrupt ( void );
[引数]
なし
[戻り値]