ルネサス
R_PGA_DSAD_Create_UserInit
プログラマブル・ゲイン計装アンプ付き24ビットΔΣA/Dコンバータに関するユーザ独自の初期化処理を行います。
備考
本API関数は,R_PGA_DSAD_Createのコールバック・ルーチンとして呼び出されます。
[指定形式]
void R_PGA_DSAD_Create_UserInit ( void );
[引数]
なし
[戻り値]