R_PGA_DSAD_Get_AverageResult


A/D変換結果の平均値を読み出します。

[指定形式]

#include    "r_cg_macrodriver.h"
void    R_PGA_DSAD_Get_AverageResult ( uint16_t * const bufferH, uint16_t * const bufferL );

[引数]

I/O

引数

説明

O

uint16_t  * const bufferH;

読み出したA/D変換結果(DSADMVMレジスタとDSADMVHレジスタ)を格納する領域へのポインタ

O

uint16_t  * const bufferL;

読み出したA/D変換結果(DSADMVCレジスタとDSADMVLレジスタ)を格納する領域へのポインタ

[戻り値]

なし