ルネサス
R_PGA_DSAD_Get_Result
A/D変換結果を読み出します。
[指定形式]
#include "r_cg_macrodriver.h"
void R_PGA_DSAD_Get_Result ( uint16_t * const bufferH, uint16_t * const bufferL );
[引数]
I/O
引数
説明
O
uint16_t * const bufferH;
読み出したA/D変換結果(DSADCRMレジスタとDSADCRHレジスタ)を格納する領域へのポインタ
uint16_t * const bufferL;
読み出したA/D変換結果(DSADCRCレジスタとDSADCRLレジスタ)を格納する領域へのポインタ
[戻り値]
なし