R_RIICn_StopCondition


ストップ・コンディションを発行し,通信エラー/イベント発生割り込み(EEI)を発生させます。

備考

本API関数の呼び出しに伴い,r_riicn_error_interruptが呼び出されます。

[指定形式]

void    R_RIICn_StopCondition ( void );

備考

nは,チャネル番号を意味します。

[引数]

なし

[戻り値]

なし