ルネサス
r_riicn_callback_transmitend
通信エラー/イベント発生割り込み(EEI)に対応した割り込み処理のうち,R_RIICn_Master_Sendの呼び出しに伴うスタート・コンディションの検出に特化した処理を行います。
備考
本API関数は,r_riicn_error_interruptのコールバック・ルーチンとして呼び出されます。
[指定形式]
static void r_riicn_callback_transmitend ( void );
nは,チャネル番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]