ルネサス
r_riicn_transmit_interrupt
送信データ・エンプティ割り込み(TXI)の発生に伴う処理を行います。
備考
本API関数は,送信データ・エンプティ割り込み(TXI)に対応した割り込み処理として呼び出されます。
[指定形式]
static void r_riicn_transmit_interrupt ( void );
nは,チャネル番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]