ルネサス
del_cyc 概要 周期ハンドラの削除 C言語形式 ER del_cyc ( ID cycid ); パラメータ I/O パラメータ 説明 I ID cycid; 周期ハンドラのID 機能 本サービス・コールは,信頼されたドメインに所属するタスクからのみ呼び出せます。 cycidで指定された周期ハンドラを削除します。 戻り値 マクロ 数値 意味 E_OK 0 正常終了 E_ID -18 不正ID番号 - cycid≦0 - cycid > VTMAX_CYH E_CTX -25 コンテキスト・エラー - 非タスクから本サービス・コールを発行した。 - CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。 - 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。 E_MACV -26 メモリ・アクセス違反 - スタック・ポインタが呼出しタスクのユーザ・スタック領域の範囲外を指している。 E_OACV -27 オブジェクト・アクセス違反 - 呼出しタスクは,信頼されたドメインに所属していない。 E_NOEXS -42 オブジェクト未生成 - cycidの周期ハンドラが存在しない。
ER del_cyc ( ID cycid );
ID cycid;