det_mem

概要

メモリ・オブジェクトの登録解除

C言語形式

 ER      det_mem ( VP base );
パラメータ

I/O

パラメータ

説明

I

 VP      base;
メモリ・オブジェクトの先頭アドレス



機能

本サービス・コールは,信頼されたドメインに所属するタスクからのみ呼び出せます。

先頭アドレスがbaseのメモリ・オブジェクトの登録を解除します。

戻り値

マクロ

数値

意味

E_OK

0

正常終了

E_CTX

-25

コンテキスト・エラー

- 非タスクから本サービス・コールを発行した。

- CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。

- 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。

E_MACV

-26

メモリ・アクセス違反

- スタック・ポインタが呼出しタスクのユーザ・スタック領域の範囲外を指している。

E_OACV

-27

オブジェクト・アクセス違反

- 呼出しタスクは,信頼されたドメインに所属していない。

E_NOEXS

-42

オブジェクト未生成

- 先頭アドレスがbaseのメモリ・オブジェクトが存在しない。