vprb_mem

概要

メモリ領域に対するアクセス権のチェック

C言語形式

 ER_BOOL  vprb_mem ( VP base, SIZE size, ID tskid, MODE pmmode );
パラメータ

I/O

パラメータ

説明

I

 VP      base;
先頭アドレス

I

 SIZE    size;
サイズ(バイト数)

I

 ID      tskid;
タスクのID

TSK_SELF: 自タスク

数値: タスクのID

I

 MODE    pmmode;
アクセス・モード



機能

baseで指定されたアドレスからsizeバイトの領域について,tskidで指定されたタスクがpmmodeで指定されたアクセスが許可されているかをチェックします。許可されている場合はTRUE,許可されていない場合はFALSEを返します。

pmmodeには,以下を指定できます。

   pmmode := ( TPM_READ | TPM_WRITE | TPM_EXEC )
- TPM_READ(= 0x0001)
オペランド・リード・アクセス権をチェックします。


- TPM_WRITE(= 0x0002)
オペランド・ライト・アクセス権をチェックします。


- TPM_EXEC(= 0x0004)
実行アクセス権をチェックします。


備考 本サービス・コールはμITRON4.0仕様外の機能です。

戻り値

マクロ

数値

意味

TRUE

1

正常終了(アクセス権あり)

FALSE

0

正常終了(アクセス権なし)

E_PAR

-17

パラメータ・エラー

- size == 0

- pmmode == 0,pmmodeのbit0〜2以外のビットが1

E_ID

-18

不正ID番号

- tskid < 0

- tskid > VTMAX_TSK

E_CTX

-25

コンテキスト・エラー

- CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。

- 非タスクから本サービス・コールを発行した。

- 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。

E_MACV

-26

メモリ・アクセス違反

- スタック・ポインタが呼出しタスクのユーザ・スタック領域の範囲外を指している。

E_NOEXS

-42

オブジェクト未生成

- tskidのタスクが存在しない。