ref_mbf

iref_mbf

概要

メッセージ・バッファ詳細情報の参照

C言語形式

 ER      ref_mbf ( ID mbfid, T_RMBF *pk_rmbf );
 ER      iref_mbf ( ID mbfid, T_RMBF *pk_rmbf );
パラメータ

I/O

パラメータ

説明

I

 ID      mbfid;
メッセージ・バッファのID

O

 T_RMBF  *pk_rmbf;
メッセージ・バッファ詳細情報を格納する領域へのポインタ



【 メッセージ・バッファ詳細情報T_RMBFの構造 】

 typedef struct  t_rmbf {
         ID      stskid;         /*メッセージ送信待ちタスクの有無*/
         ID      rtskid;         /*メッセージ受信待ちタスクの有無*/
         UINT    smsgcnt;        /*未受信メッセージの総数*/
         SIZE    fmbfsz;         /*空き領域のサイズ*/
 } T_RMBF;


機能

mbfidで指定されたメッセージ・バッファのメッセージ・バッファ詳細情報(待ちタスクの有無,未受信データの総数など)をpk_rmbfで指定された領域に格納します。

- stskid
メッセージ・バッファの送信待ちキューにタスクがキューイングされているか否かが格納されます。

TSK_NONE: 送信待ちキューにタスクはキューイングされていない

その他: 送信待ちキューの先頭にキューイングされているタスクのID

- rtskid
メッセージ・バッファの受信待ちキューにタスクがキューイングされているか否かが格納されます。

TSK_NONE: 受信待ちキューにタスクはキューイングされていない

その他: 受信待ちキューの先頭にキューイングされているタスクのID

- smsgcnt
メッセージ・バッファに格納されている未受信メッセージ総数が格納されます。

- fmbfsz
メッセージ・バッファの空き領域のサイズ(単位:バイト)が格納されます。

戻り値

マクロ

数値

意味

E_OK

0

正常終了

E_PAR

-17

パラメータ・エラー

- pk_rmbf == NULL

E_ID

-18

不正ID番号

- mbfid≦0

- mbfid > VTMAX_MBF

E_CTX

-25

コンテキスト・エラー

- CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。

- 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。

備考 タスクからiref_mbfを発行した場合,および非タスクからref_mbfを発行した場合,コンテキスト・エラーは検出されず,システムの正常な動作は保証されません。

E_MACV

-26

メモリ・アクセス違反(ref_mbfのみ)

- 呼び出しタスクからのpk_rmbfが示す領域に対するオペランド・ライト・アクセス許可がない。

E_NOEXS

-42

オブジェクト未生成

- mbfidのメッセージ・バッファが存在しない。