ルネサス
19.2.10 メモリ・プール管理機能(固定長メモリ・プール) 以下に,RI600PXがメモリ・プール管理機能(固定長メモリ・プール)として提供しているサービス・コールの一覧を示します。 表19−14 メモリ・プール管理機能(固定長メモリ・プール) サービス・コール名 機能概要 発行有効範囲 cre_mpf 固定長メモリ・プールの生成 タスク acre_mpf 固定長メモリ・プールの生成(ID番号自動割付け) タスク del_mpf 固定長メモリ・プールの削除 タスク get_mpf 固定長メモリ・ブロックの獲得 タスク pget_mpf 固定長メモリ・ブロックの獲得(ポーリング) タスク ipget_mpf 固定長メモリ・ブロックの獲得(ポーリング) 非タスク tget_mpf 固定長メモリ・ブロックの獲得(タイムアウト付き) タスク rel_mpf 固定長メモリ・ブロックの返却 タスク irel_mpf 固定長メモリ・ブロックの返却 非タスク ref_mpf 固定長メモリ・プール詳細情報の参照 タスク iref_mpf 固定長メモリ・プール詳細情報の参照 非タスク