ルネサス
19.2.9 拡張同期通信機能(メッセージ・バッファ) 以下に,RI600PXが拡張同期通信機能(メッセージ・バッファ)として提供しているサービス・コールの一覧を示します。 表19−13 拡張同期通信機能(メッセージ・バッファ) サービス・コール名 機能概要 発行有効範囲 cre_mbf メッセージ・バッファの生成 タスク acre_mbf メッセージ・バッファの生成(ID番号自動割付け) タスク del_mbf メッセージ・バッファの削除 タスク snd_mbf メッセージの送信 タスク psnd_mbf メッセージの送信(ポーリング) タスク ipsnd_mbf メッセージの送信(ポーリング) 非タスク tsnd_mbf メッセージの送信(タイムアウト付き) タスク rcv_mbf メッセージの受信 タスク prcv_mbf メッセージの受信(ポーリング) タスク trcv_mbf メッセージの受信(タイムアウト付き) タスク ref_mbf メッセージ・バッファ詳細情報の参照 タスク iref_mbf メッセージ・バッファ詳細情報の参照 非タスク