13.4.4 データ・キュー情報
といった項目を個々のデータ・キューに対して定義します。
なお,データ・キュー情報として定義可能な数は,1つのIDに対して1個に限られます。
CRE_DTQ ( dtqid, { dtqatr, dtqcnt[:sec_nam ], dtq } );
|
以下に,データ・キュー情報で記述する項目について示します。
データ・キューの名前を指定します。
なお,
dtqidとして指定可能な値は“オブジェクト名”に限られます。
備考 CF78V4では,データ・キュー名とIDの対応を以下に示した形式でシステム情報ヘッダ・ファイルに出力します。このため,処理プログラム内で該当システム情報ヘッダ・ファイルをインクルードすることにより,データ・キュー名をIDの代わりに利用することが可能となります。
【 システム情報ヘッダ・ファイル(C言語用)への出力形式 】
【 システム情報ヘッダ・ファイル(アセンブリ言語用)への出力形式 】
データ・キューの属性(キューイング方式)を指定します。
なお,
dtqatrとして指定可能な値は“TA_TFIFO”に限られます。
3 ) データ数
dtqcnt,メモリ領域名
sec_nam
データ・キューのデータ・キュー領域にキューイング可能なデータの最大数,および,データ・キュー領域用に確保するメモリ領域の名前を指定します。
なお,
dtqcntとして指定可能な値は“0x0〜0xff”に,
seg_namとして指定可能な値は,“kernel_work0,kernel_work1,kernel_work2,kernel_work3のいずれか”に限られます。
kernel_work0: データを.kernel_work0セクションに割り付ける
kernel_work1: データを.kernel_work1セクションに割り付ける
kernel_work2: データを.kernel_work2セクションに割り付ける
kernel_work3: データを.kernel_work3セクションに割り付ける
システム予約領域です。
なお,
dtqとして指定可能な値は“NULL”に限られます。