13.4 静的API情報
システム・コンフィギュレーション・ファイルに記述する静的API情報の記述形式を以下に示します。
ただし,表記中のゴシック書体は予約語であることを,イタリック書体はユーザが該当する数値,シンボル名,キーワードを記述する部分であることを表しています。
また,“[ ]”で囲まれた項目は,省略可能な項目であることを表しています。
なお,タスク情報として定義可能な数は,1〜127個に限られます。
CRE_TSK ( tskid, { tskatr, exinf, task, itskpri, stksz, stk } );
|
以下に,タスク情報で記述する項目について示します。
タスクの名前を指定します。
なお,
tskidとして指定可能な値は,“オブジェクト名”に限られます。
備考 CF78V4では,タスク名とIDの対応を以下に示した形式でシステム情報ヘッダ・ファイルに出力します。このため,処理プログラム内で該当システム情報ヘッダ・ファイルをインクルードすることにより,タスク名をIDの代わりに利用することが可能となります。
【 システム情報ヘッダ・ファイル(C言語用)への出力形式 】
【 システム情報ヘッダ・ファイル(アセンブリ言語用)への出力形式 】
2 ) 属性(記述言語,初期起動状態,初期割り込み状態)
tskatr
タスクの属性(記述言語,初期起動状態,初期割り込み状態)を指定します。
なお,
tskatrとして指定可能な値は,“TA_HLNG,TA_ASMのいずれか,TA_ACT,および,TA_ENAINT,TA_DISINTのいずれか”に限られます。
TA_ENAINT: マスカブル割り込みの受け付けを許可
TA_DISINT: マスカブル割り込みの受け付けを禁止
備考1 TA_ACTの指定を省略した場合,タスクの初期起動状態は,“DORMANT状態”となります。
備考2 TA_ENAINT,および,TA_DISINTの指定を省略した場合,初期割り込み状態は“受け付け許可状態”となります。
タスクの拡張情報を指定します。
なお,
exinfとして指定可能な値は,“0〜1048575,またはC言語で記述する際のシンボル名”に限られます。
備考
exinfは,タスクを
act_tsk,または
iact_tskで起動した際,起動コードとして対象タスクに引き渡されます。したがって,対象タスクは,
exinfを関数パラメータと同様に取り扱うことで操作することができます。
タスクの起動アドレスを指定します。
なお,
taskとして指定可能な値は,“C言語で記述する際のシンボル名”に限られます。
備考1 以下のようにタスクをC言語で記述した場合,本項目で指定する値は,“func_task”となります。
#include <kernel.h>
#include <kernel_id.h>
void
func_task ( VP_INT exinf )
{
............
............
ext_tsk ( );
}
|
備考2 以下のようにタスクをアセンブリ言語で記述した場合,本項目で指定する値は,“func_task”となります。
$INCLUDE (kernel.inc)
$INCLUDE (kernel_id.inc)
.PUBLIC _func_task
.SECTION .text, TEXT
_func_task:
PUSH BC
PUSH AX
............
............
BR !!_ext_tsk
|
タスクの初期優先度を指定します。
なお,
itskpriとして指定可能な値は,“1〜
優先度範囲maxtpri”に限られます。
タスクのスタック・サイズ(単位:バイト)を指定します。
なお,
stkszとして指定可能な値は,“0〜65534の2バイト境界値”に限られます。
備考1 タスク・スタックの割り付け先は,“.kernel_stackセクション”となります。
システム予約領域です。
なお,
stkとして指定可能な値は,“NULL”に限られます。