ref_mpf

概要

固定長メモリ・プールの状態参照

C言語形式

 ER      ref_mpf ( ID mpfid, T_RMPF *pk_rmpf );
 

アセンブリ言語形式

 MOVW    BC, #LOWW(_pk_rmpf)
 MOV     A,  #mpfid
 CALL    !!_ref_mpf
 

パラメータ

I/O

パラメータ

説明

I

 ID      mpfid;
固定長メモリ・プールのID

O

 T_RMPF  *pk_rmpf;
固定長メモリ・プール状態情報を格納する領域へのポインタ

 

機能

mpfidで指定された固定長メモリ・プールの固定長メモリ・プール状態情報(待ちタスクの有無など)をpk_rmpfで指定された領域に格納します。

備考 固定長メモリ・プール状態情報T_RMPFについての詳細は,「12.5.7 固定長メモリ・プール状態情報」を参照してください。

戻り値

マクロ

数値

意味

E_OK

0

正常終了