17.4.4	 メモリ領域情報
 といった項目を個々の管理オブジェクト(タスク・スタック,データ・キュー領域,固定長メモリ・プール,可変長メモリ・プールなど)用メモリ領域に対して定義します。
 
 なお,メモリ領域情報として定義可能な数は,1セクション当たり1個に限られます。
 
  	
 MEM_AREA ( sec_nam, secsz );
 
 | 
 
 以下に,メモリ領域情報で記述する項目について示します。
 
 管理オブジェクト用に使用するメモリ領域の名前を指定します。
なお,
sec_namとして指定可能な値は“リンク・オプションで指定したセクション名.
sec_namから.を除いた名前”に限られます。
 
 管理オブジェクト用に使用するメモリ領域のサイズ(単位:バイト)を指定します。
なお,
secszとして指定可能な値は“0x0〜0x7ffffffcの4バイト境界値,またはSIZE_AUTO”に限られます。
 
 備考	 メモリ領域サイズを算出する際の計算式については,「
付録B メモリ容量」を参照してください。
 
 備考	 .kernel_workセクションに関する情報が未定義の場合,CF850V4は以下の記述が行われていたものとして処理を行います。
 
  	
 MEM_AREA ( kernel_work, SIZE_AUTO );
 
 |