17.4 システム情報
システム・コンフィギュレーション・ファイルに記述するシステム情報の記述形式を以下に示します。

ただし,表記中のゴシック書体は予約語であることを,イタリック書体はユーザが該当する数値,シンボル名,キーワードを記述する部分であることを表しています。

また,“[ ]”で囲まれた項目は,省略可能な項目であることを表しています。

17.4.1 RIシリーズ情報

RIシリーズ情報では,

1 ) リアルタイムOS名rtos_nam

2 ) バージョン番号rtos_ver

といった項目を定義します。

なお,RIシリーズ情報として定義可能な数は,1個に限られます。

以下に,RIシリーズ情報の記述形式を示します。

 
 RI_SERIES ( rtos_nam, rtos_ver );


以下に,RIシリーズ情報で記述する項目について示します。

1 ) リアルタイムOS名rtos_nam

リアルタイムOSの名前(リアルタイムOS名)を指定します。
なお,rtos_namとして指定可能な値は“RI850V4”に限られます。


2 ) バージョン番号rtos_ver

リアルタイムOSのバージョン番号を指定します。
なお,rtos_verとして指定可能な値は“V2xx”に限られます。


備考 xxとして指定可能な値は00〜99に限られます。
なお,RI850V4のバージョン番号が“V2.01.23”の場合,rtos_verに指定する値はV201になります。