第17章  システム・コンフィギュレーション・ファイル
 本章では,RI850V4に提供するデータを保持した情報ファイル(システム情報テーブル・ファイルなど)を生成する際に必要となるシステム・コンフィギュレーション・ファイルの記述方法について解説しています。
 
 以下に,システム・コンフィギュレーション・ファイルの表記方法を示します。
 
 -	 文字コード
システム・コンフィギュレーション・ファイルは,ASCIIコードで記述します。
なお,CF850V4では,英小文字(a〜z)と英大文字(A〜Z)の区別が行われます。
 
 備考	 コメントに限り,Shift-JIS,EUC-JPの記述が可能です。
 
 -	 コメント
システム・コンフィギュレーション・ファイルでは,/*から*/で囲まれた部分,および// (連続する2個のスラッシュ)から行末までの部分がコメントとして扱われます。
 
 -	 数値
システム・コンフィギュレーション・ファイルでは,数字(0〜9)で始まる単語が数値として扱われます。
なお,CF850V4では,数値を以下のように区別しています。
 
 備考	 特に指定のない限り,数値として指定可能な範囲は,0x0〜0xffffffffに限られます。
 
 -	 シンボル名
システム・コンフィギュレーション・ファイルでは,英字(a〜z,A〜Z),または_(アンダースコア)で始まる単語がシンボル名として扱われます。
また,システム・コンフィギュレーション・ファイルでは,“シンボル名 + オフセット”といった形式の記述も可能ではありますが,オフセットは定数式に限定されます。
以下に,シンボル名の記述例(良い例,悪い例)を示します。
なお,CF850V4では,シンボル名と名前をシステム・コンフィギュレーション・ファイルの文脈から区別しています。
 
      func + 0x80000          // funcは関数名
      symbol + 0x90 * 80      // symbolは変数名
      symbol + BASE           // BASEはデータ・マクロ
      ( func + 0x8000 )       // 先頭文字が不正である
      0x8000 + func           // 先頭文字が不正である
      BASE + func             // データ・マクロBASEがシンボル名として扱われる
      func * 0x8000           // オフセットの形式になっていない
 備考	 シンボル名として指定可能な文字数は,オフセット,空白を含めて4095文字以内に限られます。
 
 -	 名前
システム・コンフィギュレーション・ファイルでは,英字(a〜z,A〜Z),または_(アンダースコア)で始まる単語が名前として扱われます。
なお,CF850V4では,名前とシンボル名をシステム・コンフィギュレーション・ファイルの文脈から区別しています。
 
 備考	 名前として指定可能な文字数は,255文字以内に限られます。
 
 -	 キーワード
以下に示した単語は,CF850V4によってキーワードとして予約されています。このため,これらの単語を指定された用途以外に使用することは禁止されています。
 
 ATT_INI 	CLK_INTNO 	CPU_TYPE 	CRE_CYC
CRE_DTQ 	CRE_FLG 	CRE_MBX 	CRE_MPF
CRE_MPL 	CRE_MTX 	CRE_SEM 	CRE_TSK
DEF_EXC 	DEF_FPSR 	DEF_INH 	DEF_SVC
DEF_TEX 	DEF_TIM 	INCLUDE 	INT_STK
MAX_CYC 	MAX_DTQ 	MAX_FLG 	MAX_INT
MAX_INTPRI 	MAX_MBX 	MAX_MPF 	MAX_MPL
MAX_MTX 	MAX_PRI 	MAX_SEM 	MAX_SVC
MAX_TSK 	MEM_AREA 	NULL 	SERVICECALL
RI_SERIES 	SIZE_AUTO 	STK_CHK 	SYS_STK
TA_ACT 	TA_ASM 	TA_CLR 	TA_DISINT
TA_DISPREEMPT 	TA_ENAINT 	TA_HLNG 	TA_MFIFO
TA_MPRI 	TA_OFF 	TA_ON 	TA_PHS
TA_RSTR 	TA_STA 	TA_TFIFO 	TA_TPRI
TA_WMUL 	TA_WSGL 	TBIT_FLGPTN 	TBIT_TEXPTN
TIC_DENO 	TIC_NUME 	TKERNEL_MAKER 	TKERNEL_PRID
TKERNEL_PRVER 	TKERNEL_SPVER 	TMAX_ACTCNT 	TMAX_MPRI
TMAX_SEMCNT 	TMAX_SUSCNT 	TMAX_TPRI 	TMAX_WUPCNT
TMIN_MPRI 	TMIN_TPRI 	TSZ_DTQ 	TSZ_MBF
TSZ_MPF 	TSZ_MPL 	TSZ_MPRIHD 	VATT_IDL
VDEF_RTN	G3K 	G3M 	G3KH
G3MH
 
 備考	 CF850V4では,上記に示した単語のほかに,サービス・コール名(act_tsk,slp_tskなど),_kernel_で始まる単語,
表B−1に示すRI850V4が使用するセクション名称をキーワードとして予約しています。
 
 システム・コンフィギュレーション・ファイルに記述するデータ(コンフィギュレーション情報)は,以下に示した3種類に大別されます。
 
 -	 
宣言情報
システム・コンフィギュレーション・ファイル内で使用するデータ・マクロの実体が定義されているヘッダ・ファイル(ヘッダ・ファイル名)に関するデータ
 
 -	 
システム情報
RI850V4が動作するうえで必要となるOS資源(リアルタイムOS名,CPU種別など)に関するデータ
 
 -	 
静的API情報
システムで使用する管理オブジェクト(タスク,セマフォなど)に関するデータ
 
 システム・コンフィギュレーション・ファイルにデータ(コンフィギュレーション情報)を記述する場合,以下の順序で行います。
 
 以下に,システム・コンフィギュレーション・ファイルの記述イメージを示します。
 
 図17−1  システム・コンフィギュレーション・ファイルの記述イメージ