get_tim

iget_tim

概要

システム時刻の参照

C言語形式

 

 ER      get_tim ( SYSTIM *p_systim );
 ER      iget_tim ( SYSTIM *p_systim );
パラメータ

I/O

パラメータ

説明

O

 SYSTIM  *p_systim;
システム時刻情報を格納する領域へのポインタ



【 システム時刻情報SYSTIMの構造 】

 typedef struct  t_systim {
         UW      ltime;          /*システム時刻(下位32ビット)*/
         UH      utime;          /*システム時刻(上位16ビット)*/
         UH      RFU;            /*システム予約領域*/
 } SYSTIM;


機能

RI850V4のシステム時刻(単位:ミリ秒)をp_systimで指定された領域に格納します。

備考1 RI850V4では,システム時刻として表現できない数値(48ビット幅からオーバフローした数値)については無視しています。

備考2 システム時刻情報SYSTIMについての詳細は,「15.2.11 システム時刻情報」を参照してください。

戻り値

マクロ

数値

意味

E_OK

0

正常終了

E_CTX

-25

CPUロック状態から本サービス・コールを発行した