rcv_dtq

概要

データの受信

C言語形式

 ER      rcv_dtq ( ID dtqid, VP_INT *p_data );


パラメータ

I/O

パラメータ

説明

I

 ID      dtqid;
データ・キューのID

O

 VP_INT  *p_data;
データを格納する領域へのポインタ



機能

dtqidで指定されたデータ・キューのデータ・キュー領域からデータを読み込み,p_dataで指定された領域に格納します。

ただし,本サービス・コールを発行した際,対象データ・キューのデータ・キュー領域からデータを読み込むことができなかった(データ・キュー領域にデータが書き込まれていなかった)場合には,データの読み込みは行わず,自タスクを対象データ・キューの受信待ちキューにキューイングしたのち,RUNNING状態からWAITING状態(データ受信待ち状態)へと遷移させます。

なお,データ受信待ち状態の解除は,以下の場合に行われ,データ受信待ち状態からREADY状態へと遷移します。

 
データ受信待ち状態の解除操作

エラー・コード

snd_dtqの発行により,対象データ・キューのデータ・キュー領域にデータが書き込まれた

E_OK

psnd_dtqの発行により,対象データ・キューのデータ・キュー領域にデータが書き込まれた

E_OK

ipsnd_dtqの発行により,対象データ・キューのデータ・キュー領域にデータが書き込まれた

E_OK

tsnd_dtqの発行により,対象データ・キューのデータ・キュー領域にデータが書き込まれた

E_OK

fsnd_dtqの発行により,対象データ・キューのデータ・キュー領域にデータが書き込まれた

E_OK

ifsnd_dtqの発行により,対象データ・キューのデータ・キュー領域にデータが書き込まれた

E_OK

rel_waiの発行により,データ受信待ち状態を強制的に解除された

E_RLWAI

irel_waiの発行により,データ受信待ち状態を強制的に解除された

E_RLWAI



備考1 自タスクを対象データ・キューの受信待ちキューにキューイングする際のキューイング方式は,データの受信要求を行った順に行われます。

備考2 rel_wai,またはirel_waiの発行によりデータ受信待ち状態を解除された場合,p_dataで指定された領域の内容は不定となります。

戻り値

マクロ

数値

意味

E_OK

0

正常終了

E_ID

-18

IDの指定が不正である

- dtqid≦0x0

- dtqid>生成されているデータ・キューの最大ID

E_CTX

-25

コンテキスト・エラー

- 非タスクから本サービス・コールを発行した

- CPUロック状態から本サービス・コールを発行した

- ディスパッチ禁止状態から本サービス・コールを発行した

E_NOEXS

-42

対象データ・キューが生成されていない

E_RLWAI

-49

rel_wai,またはirel_waiの発行により,データ受信待ち状態を強制的に解除された