-Xvolatile


外部変数のvolatile化を指定します。

[指定形式]

-Xvolatile

 

-

省略時解釈

volatile修飾のある変数のみをvolatile宣言したものとして扱います。

[詳細説明]

-

すべての外部変数をvolatile宣言したものとして扱います。
外部変数のアクセス回数,アクセス順序はCソース・ファイルで記述したとおりになります。

[使用例]

-

すべての外部変数をvolatile宣言したものとして扱います。

>ccrh -Xvolatile -Xcommon=rh850 main.c