-Xignore_files_misra 【Professional版のみ】


MISRA-C:2004またはMISRA-C:2012ルールによるソース・チェックの対象外のファイルを指定します。

[指定形式]

-Xignore_files_misra=file[,file]...

 

-

省略時解釈

すべてのCソース・ファイルをチェック対象とします。

[詳細説明]

-

fileで指定したファイルをMISRA-C:2004またはMISRA-C:2012ルールによるソース・チェックの対象外とします。

-

本オプションは,-Xmisra2004または-Xmisra2012オプション指定時のみ有効です。
-Xmisra2004または-Xmisra2012オプションを指定しない場合は,本オプションを無視します(警告は出力しません)。

[使用例]

-

sample.cをMISRA-C:2004ルールによるソース・チェックの対象外とします。

>ccrh -Xmisra2004=all -Xignore_files_misra=sample.c -Xcommon=rh850 main.c