データ・レコードのバイト数の最大値を指定します。
[指定形式]
バイト数の最大値をFFとして,インテル拡張ヘキサ・ファイルを生成します。
[詳細説明]
- | インテル拡張ヘキサ・ファイルを生成する際に,データ・レコードのバイト数の最大値numを指定します。 |
- | numには,1バイトの16進数(01〜FF)を指定します。 |
[使用例]
- | データ・レコードのバイト数の最大値として10を指定します。 |
>rlink a.obj b.obj -form=hexadecimal -byte_count=10
|
[備考]
- | 本オプションは,生成ファイルがインテル拡張ヘキサ・ファイルでない場合(-form=hexadecimalオプション未指定時)は無効となります。 |