アセンブラにコード・セクションの開始を指示します。
[指定形式]
シンボル欄
|
ニモニック欄
|
オペランド欄
|
コメント欄
|
[セクション名]
|
.cseg
|
[再配置属性]
|
[; コメント]
|
[機能]
- | .cseg疑似命令は,アセンブラにコード・セクションの開始を指示します。 |
- | .cseg疑似命令以降に記述した命令は,再びセクション定義疑似命令が現れるまでコード・セクションに属します。 |
[用途]
- | .cseg疑似命令で定義するコード・セクションには,インストラクションや.db,.dw疑似命令等を記述します。 |
- | サブルーチンなどの1つの機能を持つ単位の記述は,1つのコード・セクションとして定義します。 |
[詳細説明]
- | コード・セクションの開始アドレスは,.org疑似命令により指定できます。 |
- | 再配置属性とは,セクションの配置アドレスの範囲を限定するものです。
次に,.csegの再配置属性を示します。 |
|
|
|
|
|
|
TEXT
|
TEXT
|
プログラムを配置します。
|
2
|
|
ZCONST
|
ZCONST
|
定数データ用(読み出し専用)のセクションで,r0と16ビットのディスプレースメントを用いて1命令で参照されるメモリ範囲(r0からプラス方向に最大32Kバイト)へ配置します。
|
4
|
|
ZCONST23
|
ZCONST23
|
定数データ用(読み出し専用)のセクションで,r0 と23 ビットのディスプレースメントを用いて1 命令で参照されるメモリ範囲(r0 からプラス方向に最大4M バイト)に配置します。
|
4
|
|
CONST
|
CONST
|
定数データ用(読み出し専用)のセクションで,r0 と32 ビットのディスプレースメントを用いて2 命令で参照されるメモリ範囲(r0 からプラス方向に最大4G バイト)に配置します。
|
4
|
- | セクション定義疑似命令が出現する前に,ラベル,または機械語を出力する命令が記述された場合は,デフォルト・セクションとしてリロケータブルなコード・セクションを生成します。この時のセクション名は“.text”,再配置属性は“TEXT”となります。 |
- | .cseg疑似命令のシンボル欄にセクション名を記述することにより,そのコード・セクションにシンボル(名前)を付けることができます。セクション名が省略されたコード・セクションには,アセンブラが自動的にデフォルトのセクション名を与えます。
次に,.csegのデフォルト・セクション名を示します。 |
|
|
|
|
TEXT
|
.text
|
|
ZCONST
|
.zconst
|
|
ZCONST23
|
.zconst23
|
|
CONST
|
.const
|
デフォルトのセクション名は上記の再配置属性を持つものとし,別の再配置属性を指定することはできません。