.section


アセンブラにセクションの開始を指示します。

[指定形式]

シンボル欄
ニモニック欄
オペランド欄
コメント欄
 
.section
セクション名, 再配置属性
[; コメント]

[機能]

-

.section疑似命令は,アセンブラにセクション(コード,データの区別なし)の開始を指示します。

[用途]

-

コード・セクション,データ・セクションにより,.cseg 疑似命令,.dseg 疑似命令を使い分けずに,.cseg疑似命令,または.dseg疑似命令で定義可能なすべてのセクションを.section疑似命令をで定義することができます。